This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:ADS114S08EVM:Δ-Σ ADC 评估软件数据收集

Guru**** 2393195 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/714840/re-ads114s08evm-delta-sigma-adc-evaluation-software-data-collection

主题中讨论的其他器件:ADS114S08

尊敬的 Bob:

现在、EVM 已连接。 感谢你的帮助。

我还需要您在数据收集方面的帮助。 我正在尝试使用预定义脚本(3线 RTD)收集数据、寄存器映射如下所示。 首先、单击"运行"按钮运行脚本、然后单击"数据分析"中的"收集数据"按钮、但在屏幕上看不到任何数据。 我还附加了硬接线设置的图片。 请您也就这个问题帮助我。 提前感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fatih、

    随着主题更改为数据收集、我从上一个主题中分离出来。 您在"数据分析"窗口中看不到任何内容的一个原因是、首先收集所有请求的数据、然后显示这些数据。 它不会实时显示。 当数据收集发生时、LED D2将大约每秒闪烁一次。 这是一个指示正在收集数据的指示器、您需要等到闪存停止后再尝试在软件中执行其他操作。 如果在当前请求的操作完成之前向固件发送了其他命令、则 GUI 和固件可能会不同步、并且可能需要重新启动 GUI 和 EVM。

    默认数据速率为20SPS (50ms 周期)、默认收集大小为2048个样本。 收集数据的时间大约为103秒。 103秒后、您将无法在显示屏中看到数据更新。 遗憾的是、这只是软件的工作方式。

    我建议将采集的样本数量降低到一个小得多的值。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    下面是收集的数据。 这有点令人困惑。 我应该如何评估这些数据? RTD 值为150欧姆。

    提前感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fatih、
    您似乎具有非常大的噪声拾取或振荡。 除非您将 VREF 值更改为实际基准电压、否则此测量的电压读数毫无意义。 您通常可以按代码数计算平均值。 您可以通过下拉"Display Value"将图形更改为"codes (代码)"。 此数据太嘈杂、没有意义。 ENOB 和 NFB 的值应该相对接近 ADS114S08数据表中的噪声表。

    根据您的配置设置、您应该会看到电阻器上大约为150mV、AIN0到 GND 之间为2V。 我将从那里开始、以仔细检查配置是否符合预期。 如果这些电压看起来正常、我会尝试短接150欧姆电阻器、以查看您是否可以在数据中实现稳定的0V。 之后、我会尝试在连接到端子块的引线上连接一个示波器、以查看是否存在振荡。 您还可以检查 TP19上基准输出的电压、以查看 ADS114S08的2.5V 基准上是否存在振荡。

    图形顶部附近的值看起来非常接近正确的读数。 要确定原因、需要进行一些调查工作。

    此致、
    Bob B