This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM96080:寄存器的首次读取偶尔会失败

Guru**** 2767965 points

Other Parts Discussed in Thread: LM96080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715471/lm96080-first-read-on-registers-occasionally-fails

器件型号:LM96080

大家好、

我的客户正在使用 LM96080。 他们发现了一个奇怪的问题、即在加电并立即读回0x22h 后、有时返回值在第一次读操作时将变为0。 其他情况下、读取的值始终正确。  

您以前是否遇到过类似问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    加电和读取之间的时间延迟是多少? 这可能是正常行为、因为器件尚未完成初始转换。 请参阅第7页上~728ms 的总监控周期时间规格。 第15页描述了转换完成的顺序。

    谢谢、