This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14DL3200EVM:无法为板上电

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL3200, TSW14DL3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/714726/tsw14dl3200evm-unable-to-power-on-board

器件型号:TSW14DL3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DL3200

我正在尝试配置一个新的高速数据采集 EVM (从密封 ESD 袋中取出)以与 ADC12DL3200配合使用、但电路板不会通电。 我遵循了数据采集用户指南中概述的几个步骤、并对照 ADC 用户指南中描述的设置过程进行了交叉检查、以确保一致性。 我连接了 TSW14DL3200EVM 和 ADC EVM、然后将 提供的电源线连接到12v 电源 (ADC 为5V)、能够提供超过3A 的电流(最近校准)、并使用万用表( 外部表面接地、内部表面接 V+)验证了电压。 然后、我使用  mini USB 3.0将 TSW14DL3200EVM 插入我的计算机(此处  的 ADC 和 TSW 手册有所不同。 一 个是在打开电源后插入 USB、另一个是在开启 USB 后插入 USB、before...probably 没有什么不同、但值得注意)、并启用了12v 电源的输出。 此时、LED D19未亮起、将 SW2切换到打开位置未 激活任何状态指示灯、并且我的计算机未识别任何新的 USB 3.0设备。 我验证了 TP18和 TP19之间是否存在12v、因此我认为电源没有问题。 我检查了 LED D19上的电压、发现它仅处于~1V、这 可能不足以点亮(假设它是绿色 LED)。 这可能意味着电源调节电路有问题?

我在 带故障监控功能的接地 ESD 站佩戴腕带时完成了所有这些工作、因此我认为不会发生意外 的静电损坏。

如果您有任何建议或建议、敬请提供进一步的诊断。 我们对该板有短期需求、因此我希望我们不必提交 RMA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burkley、

    如果在将 SW2转至"ON"位置后风扇未亮起、则此开关可能存在问题。 如果电路板风扇打开且电源状态 LED 指示灯熄灭(D9-D17)、则过压保护电路可能已熔断。 您可以尝试短接保险丝 F1、然后查看电路板是否会通电。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim 的快速回应。

    我认为问题可能 来自 SW2上游。 将 SW2转至 ON 位置后、风扇不会亮起 、当 为电路板通电时、LED D19不会亮起、但我可以在 TP18处测量12v。  保险丝 F1是否会影响风扇?

    我在丝印上找到 F1、但 注意到保险丝 甚至没有! 这是否有意保留为未组装的可选 旁路、或者  这可能是根本问题? 我按照您的建议短接它、D19现在打开。 我是否应该尝试 SW2来查看电路板的其余部分是否会导通?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burkley、

    F1出于目的而被停用。 您的电路板似乎存在 u11和/或 Q10问题。 这是过压保护电路。 添加 F1将绕过此电路。 如果可以、我建议移除 Q10、因为我不知道如果它处于损坏状态、它将如何响应施加到其输出端的12V 电压。 删除 Q10并安装 F1后、您可以施加12V 电压、然后打开 SW2。 如果您不想尝试任何此类操作、您可以 申请换货/退货。 请访问以下链接、了解有关此内容的更多信息。

    此致、

    Jim

    www.ti.com/.../faq-returns-and-refunds.html