This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:与另一个 ADC 系列的菊花链

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1292, ADS1299-6, ADS1299-4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715615/ads1299-daisy-chain-with-another-adc-family

器件型号:ADS1299
主题中讨论的其他部件:ADS1292、、、

您好!

我目前有一个设置、在该设置中、我以菊花链形式将两个 ADS1299连接到16个通道。 这可以正常工作、我获得了正确的数据。 但是、我不需要所有额外的8个通道、并且希望使用较便宜的二级 ADC、例如 ADS1292。 是否可以以菊花链形式连接这两个不同的 ADC 系列?

此致

Mohsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohsen、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    这种方法让我有点怀疑。 从理论上讲、ADS1299不关心传入数据来自 DAISY_IN 引脚的哪个位置。 但是、两个器件之间的接口、寄存器映射和 SPI 命令定义差别很大。 您需要为每个信号分别提供一个/CS 信号、这就不能实现将它们菊链在一起的目的。 如果您共享他们的 SPI 总线并确保一次仅激活一个器件进行 SPI 通信、则更实用。

    另一种方法是使用 ADS1299-4和 ADS1299-6。 这将为您提供具有相同接口、寄存器映射和 SPI 命令所需的10个通道。 您可以通过菊花链连接这两个器件、而无需担心。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ryan、我认为最好的方法是将其视为您提到的独立 SPI 器件、但可能是从第一个器件的时钟馈送第二个器件(级联器件)。

    我可以使用 ADS1299-4、但与 ADS1292相比、这是一款昂贵的芯片。