This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742H:DAC8742H

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8742H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715610/dac8742h-dac8742h

器件型号:DAC8742H

尊敬的 SR

在 DAC8742H 中,我们没有 TRM_ACT 引脚 来控制 GO 发送时的启用模式?  

如附加文件中所示。

此致

Edson Embaba

e2e.ti.com/.../2772.Sheet1.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edson:

     当 UART 模式下的 UART_RTS 引脚被拉至低电平或 SPI 模式下的 RTS 位被置位时、DAC8742H 将发送。 通常、MOD_OUT (FB-SIG-OUT)和 MOD_IN (FB-SIG-IN)在交流耦合电容器之后连接在一起。 由于 HART 是半双工模式、因此绝不能在 MOD_IN 接收时发生 MOD_OUT 正在传输的情况。 不需要晶体管来阻止调制解调器的传输。 原理图中没有专用于驱动晶体管的引脚、但可以使用 UART_RTS 或微控制器的另一个 GPIO 引脚。

    谢谢、

    Garrett