This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82EVM:FPGA 中未检测到 SYSREF

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82EVM, DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715214/dac38j82evm-sysref-not-detected-in-fpga

器件型号:DAC38J82EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38J82

38J82:LMFS:8 2 1 2   HD:1

通道 A 可以输出数据,但通道 C 不能输出数据;

为什么通道 C 无法输出数据;

请帮助我解决此问题;

谢谢! 祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    该 DAC 可以在四个可用输出中的任何一个上输出2条路径。 您是否有可能将 CHB 或 CHD 器件配置为第二个输出? 默认情况下、TI GUI 会将 DAC38J82EVM 设置为使用 CHA 和 CHB。 对于 CHA 和 CHC 操作、请确保以下两个地址设置如下:

    添加           数据

    0x22           0x1B27

    0x1A           0x0025

    这将设置输出多路复用器、以向 CHA 和 CHC 发送数据。 这也可以休眠 CHB 和 CHD。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试过此配置、但仍然没有输出。

     FPGA 的通道 ID 是否必须与 DAC38J82的 ID 相匹配?

    我现在遇到了新的问题。

    我配置了 DAC LMFKS 821 20 1  FPGA 时钟:100M、DAC 输出速率为800MSPS

    信道默认输出为50m、如果希望输出为70、是否需要修改 NCO 寄存器?

    如何修改 NCO 的某些寄存器? 有示例吗?

    谢谢!