This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:Δ-Σ ADC 评估软件上无寄存器映射

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS131A04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715316/ads131a04evm-no-register-map-on-delta-sigma-adc-evaluation-software

器件型号:ADS131A04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS131A04

您好!

我的 ADS131A04评估软件有问题、IRT 卡在一个奇怪的状态、在这个状态下器件被识别、但其他功能不起作用。

有关更多详细信息、请参阅附加的图像。

祝你度过美好的一天!

Paul Serra。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    您是否安装了 Δ-Σ 评估软件和 ADS131A04EVM 器件封装?

    如果您同时安装了这两个程序、但仍有此问题、您可以尝试以下两种方法:

    1. 在 GUI 的"File"->"Options"下、检查"User Directory"、确保其指向包含 EVM 器件包文件的文件夹。 默认情况下、它应位于:"C:\Users\...\Documents\DSEvalSW 下。"
    2. 根据您的用户权限或特定安全软件、我们发现、如果客户 以管理员身份运行 GUI 和器件包的安装程序、他们通常会有更轻松的时间。 请尝试卸载这两个,然后以管理员身份重新安装每一个(如果可以)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记了器件封装。

    感谢您的帮助!