This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2021:TLA2021是否可以支持0~20V 模拟输入、12位分辨率 A/D?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715110/tla2021-may-tla2021-can-support-0-20v-analog-input-12-bit-resolution-a-d

器件型号:TLA2021

你(们)好,先生  

TLA2021是否可以支持0~20V 模拟输入、12位分辨率 A/D?(我在网上查看、似乎 Vp-p 全部低于5V)

还是我们有这种应用?

                        令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    正确的是、我们的大多数 ADC 在输入电压方面受到限制。 如果您查看数据表第4页的 TLA2021绝对最大额定值表、则模拟输入电压限制为 VDD+0.3V。 这意味着在5V 电源下、最大输入电压为5.3V。

    要测量20V 输入信号、大多数情况下会使用电阻分压器。 使用10:1的比率、20V 变为2V、这与±2.048V 满量程范围相匹配。 请注意、我们的许多精密 ADC 都是双极输入、测量 AINP-AINN、因此00至2V 成为从000h 到7FFh 的11位测量值。


    吴约瑟