This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148-Q1:ADS1148-Q1的 HE 参考 sch 和软件代码

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1148-Q1, ADS1248, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715040/ads1148-q1-he-reference-sch-and-software-code-for-ads1148-q1

器件型号:ADS1148-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1248MSP-EXP430F5529LP

您好!

 您是否能帮助检查  您是否可以为 ADS1148-Q1提供参考 sch 和软件代码

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望、


    了解您想要了解哪些应用来提供相关原理图将会很有帮助。 由于此器件系列的许多设计都用于温度测量、因此我将从以下 TI 设计开始:

    www.ti.com/.../TIDA-00110

    http://www.ti.com/tool/TIPD120

    这些设计适用于使用 ADS1248进行 RTD 测量、但 ADS1148-Q1的设计原理图应相同。 设计文件中可能提供软件。 此外、如果您查看数据表、应用部分也提供了原理图和良好的解释。

    如果您正在寻找示例固件代码、则可以下载:

    www.ti.com/.../sbac144

    此 zip 文件提供了此系列器件的一些示例固件。 该代码是使用 Launchpad MSP-EXP430F5529LP 开发的。


    吴约瑟