This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:关于差分和单端输入

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715044/ads1256-about-differential-and-single-ended-input

器件型号:ADS1256

您好!

我想讨论差分和单端输入。
客户希望    同时使用单端输入和差动输入。
(例如,AIN0/AIN1、AIN2/AIN3:差分 AIN4~AIN7:单端)
是否可以像上述那样使用它?

如果可能、
请告诉我应该注意什么 AINx 分配。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukui-San、

    是的、这是可能的、并且很容易在 ADS1256上实现、因为其输入共模范围允许输入接地。

    ADS1256以差分方式测量每个信号、这意味着您必须始终选择在电压测量中使用哪两个引脚。 对于单端信号、ADC 的负输入只需接地、通常为此目的使用 AINCOM。。因此、对于差分测量、您可以对 MUX 寄存器进行编程、以测量 AIN0/AIN1和 AIN2/AIN3之间的电压、 对于单端测量、您可以对 MUX 寄存器进行编程、以测量 AIN4/AINCOM、AIN5/AINCOM 等

    请注意、如果您发现选择另一个引脚更适合优化 PCB 布局、则不必将 AINCOM 引脚用作公共接地。

    此致、
    Chris