This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08 DOUT/DRDY 引脚问题

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS1247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715097/ads124s08-ads124s08-dout-drdy-pin-question

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件: ADS1247

大家好、

我的客户正在将旧的 ADS1247升级到我们最新的 ADS124S08、并深入了解我们的产品。 有一个问题需要仔细检查您关于 DOUT/DRDY 引脚功能的一个问题。

对于 ADS1247、我们实际上在数据表中描述了:

在 SDATAC 模式下、DOUT/ DRDY 引脚无法在 DOUT/ DRDY 模式1下工作。

那么、ADS124S08的类似问题是、这些模式是否会限制 DOUT/DRDY 引脚在 DOUT 和 DRDY 模式下无法正常工作? 如果是、请告诉我哪些模式? 我找不到有关这方面的信息、请您帮助确认。

谢谢!

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sulyn、

    ADS1247和 ADS124S08的数字部分差别很大。  例如、ADS124S08不再有 SDATAC 命令。  此外、没有用于打开/关闭 ADS124S08的 DOUT/DRDY 功能模式的寄存器设置。  对于 ADS124S08、当 DRDY 转换为低电平时、DOUT/DRDY 将始终遵循 DRDY、DOUT/DRDY 也将变为低电平(或在 DRDY 已为低电平时产生脉冲)。  但是、由于 DOUT/ DRDY 由 CS 控制、CS 的状态也将决定 DOUT/ DRDY 引脚的状态。  如果 CS 为高电平、则 DOUT/DRDY 将为高阻抗。

    另一个考虑因素是读取转换结果或读取寄存器后 DOUT/ DRDY 的先前状态。  在这种情况下、发送的最后一位将确定 DOUT/DRDY 的状态、直到下一次转换完成。 当使用中断驱动系统在 DOUT/ DRDY 中寻找从高电平到低电平的转换时、这不应成为问题。  但是、如果轮询 DOUT/ DRDY 引脚以进行转换、则由于脉冲持续时间短、很容易错过或误解更改点。  在这种情况下、您需要强制 DOUT/DRDY 的状态为高电平。  详情见第71页9.5.5节最后一段。

    此致、

    Bob B