This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:将多个 EVM#39同步到计算机或数据记录器

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715271/fdc2214evm-synchronize-several-evm-s-to-a-computer-or-a-data-logger

器件型号:FDC2214EVM

您好!

我希望  同时使用四到五个 FDC2214EVM 来测量16个通道。  是否可以将 多个 EVM 同步到计算机或数据记录器(同时测量和保存 来自所有五个 EVM 的数据)?  

提前感谢您、

红光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hongliang、

    遗憾的是、传感解决方案 GUI 无法一次使用多个 EVM。 也无法运行 GUI 的多个实例。 您需要编写一个 LabVIEW 程序或另一个 GUI、才能同时使用多个 EVM。

    此致、