This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:ADC 输入纹波电压

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08, LMC6082
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/732064/ads114s08-adc-input-ripple-voltage

器件型号:ADS114S08
主题中讨论的其他器件: LMC6082

您好!

我在项目中使用 ADS114S08器件来使用 RDT 传感器接口。

我之前在 ADC 输入端使用过运算放大器缓冲器。 当我探测 ADC 输入信号时、在频率为10.5KHz 的范围内观察到更多的纹波电压。  

我具有隔离式 ADC 输入引脚、并验证运算放大器输出非常稳定和干净的直流电压。 当我们连接 ADC 输入引脚时、发现纹波是累积的。

注:AVDD 和 DVDD 没有噪声,且直流电压干净。

我的问题是:

连接 ADC 输入引脚时、为什么会观察到纹波电压  

2、如何消除纹波电压

3.可以使用什么是计算方法  

您的基准所连接的 ADC 纹波电压波形。  

Arumugam.p

+91-9944144648

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    欢迎来到 E2E 论坛!  有几个方面会有所帮助。  您能告诉我所使用的电压吗?  您是否有可以分享的原理图?  您能告诉我 ADS114S08的寄存器配置吗?  您对 RTD 有何刺激?  RTD 连接了多少根导线(2线、3线、4线)以及所使用的 RTD 类型(例如 PT100)?  从示波器屏幕截图中也不清楚放大器的输出应该是什么或如何连接到 ADC 输入。

    如果放大器直接连接到 ADC、则输入路径很可能包含足够的电容来启动振荡。  您可以尝试在放大器和 ADC 输入之间添加一些串联电阻、以查看这是否会消除振荡。  无论如何、应添加一些串联电阻、如下所述。

    您不需要使用外部放大器、因为这通常会增加额外的误差、包括噪声。  ADS114S08已经包含一个可替代外部放大器的 PGA。  我的一位同事编写了一本名为 《RTD 测量基本指南 "="">》www.ti.com/lit/pdf/sbaa275 “title="A Basic Guide to RTD 测量”>的指南,该指南有助于在各种应用场景中显示和计算 RTD 测量。

    上述指南介绍了如何使用比例式测量来降低激励源和测量的噪声和漂移的影响。  ADC 输入还应包括某种模拟输入滤波。  这可以通过简单的 RC 滤波器来实现。  ADS114S08数据表第10.1.2节从第85页开始讨论模拟滤波器。

    此致、

    Bob B   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复。请查找随附的可回答您所有问题的原理图。

    使用3W RDT 传感器 PT100、并在运算放大器输出测试点(TP72)捕获输出波形。  

    您能不能帮助您消除噪声和计算方法、并计算 R 和 C 值以消除噪声。

    提前感谢..

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arumugam、

    振荡是由具有大电容负载的运算放大器不稳定造成的。 请参阅第10页上的 LMC6082数据表、其中讨论了容性负载容差。

    由于您的输入滤波电阻器(R319-R329)为0欧姆、因此运算放大器直接连接到大电容负载。 将这些电阻器更改为大约1k 欧姆。

    此致、
    Bob B