This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/PGA970:ARM 5.2.9编译失败

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/714903/compiler-pga970-arm-5-2-9-compile-failure

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、我最近安装了 ARM 编译器5.2.9、参考固件中每个模块的目标文件都有两个错误。 我需要让这个东西很快就能工作、任何帮助都将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否可以发布错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在一切都很好、我不确定 make 文件是如何执行编译的、但在执行多次清理后、最终编译的工程没有错误。 当我切换到5.2.9后、似乎 ARM 编译器版本18中的目标文件仍然留在构建路径中

    但是、在另一个主题上、我假设如果我想将 Vout 馈入另一个控制器的 A/D 端口、那么我需要在评估板上的 C12的放大器输出侧焊接一个测试引线? 我更愿意将 Vout 测试点引脚断开、但该测试点仍在放大器的反馈路径中。