This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF93:您能解释一下保险丝组

Guru**** 2928820 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF93

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/732815/dac38rf93-can-you-explian-the-fuse-farm

器件型号:DAC38RF93

在芯片 DAC38RF93数据表中,寄存器 page0:0x7f,bit[15]=1代表“当 Fusefarm 自动载入序列完成时有效”, 这意味着熔丝组?

在我的设计 中,我读取地址位[15:10]=000000,我们使用芯片时是否有任何问题? 我是否可以执行任何操作来确保位[15:10]=100000?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Fusefarm 是指存储在 DAC 非易失性存储器中的默认寄存器、用于在上电期间初始化 DAC。
    为了使 Fusefarm 正确加载、TRSTB 引脚应被拉至低电平、并且 DAC 时钟输入端应有一个时钟。
    请按照数据表图167中的启动顺序操作、以确保保险丝臂加载成功。

    谢谢、
    埃本