This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW30SH84EVM:同步 TSW30SH84EVM

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC34H84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/714884/tsw30sh84evm-synchronizing-tsw30sh84evm

器件型号:TSW30SH84EVM
主题中讨论的其他器件: DAC34SH84EVM

您好!

我有两个连接 了 TSW30SH84EVM 的 TSW1400板。 我目前正在尝试同步输出、以便它们处于同相状态。 阅读 此处提供的文档后 、我想知道 在 EVM 板上是可行的。

根据我对文档的理解、我需要将 ISTR 信号从 TSW1400发送到 DAC、该信号已经按照 此处的图8所述完成 (除非 TSW30SH84EVM 与 TSW1400和 DAC34SH84EVM 具有不同的连接)。 我需要以某种方式连接两个 TSW1400板、以便它们同时发送这些信号。

在 OSTR 侧、这是由板载 LMK04808B 提供的、 如此处的图1所述。 因此、需要在 J11上为这两个时钟提供相同的参考时钟(图相同)。

 由于 LMK04808B 还会向 TSW1400发送时钟信号(再次图1图像)、同步 LMKs 是否可以解决 OSTR 和 ISTR 同步问题?

 谢谢、

Vinay Vazir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinay、

    这是一种可行但困难的设置、具有大量的接线、原因是此解决方案板在实现同步时没有考虑到同步问题。 最简单的方法是使用一个具有单个 LMK 和两个 DAC34h84的单个 PCB 设计。 两个 LMKs 的同步肯定有助于实现 OSTR 对齐、OSTR 是同步的主要要求。

    ISTR 的对齐不是必需的条件、因为 FIFO 旨在吸收延迟差。

    如果您想准确地对齐 ISTR、则需要为 TSW1400设置"主""DAC"和"从"DAC 触发器。 有关 DAC 主从器件触发设置的详细信息、请参阅 TSW1400手册。

    有关 DAC348x 同步和条件的更多信息、请参阅此应用手册
    www.ti.com/.../slaa584

    -Kang