This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:SYNCab 和 SYNCcd

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/714907/ads54j66-syncab-and-synccd

器件型号:ADS54J66

我想在 LMFS=2441模式下操作 ADC54J66、以便我们使用两条 JESD 通道 B 和 C。如果这两条 JESD 通道连接到同一个计算板、我们是否需要两条不同的 SYNCbAB 和 SYNCbCD 线路?  这两个信号是否可以在我的电路板上合并在一起、以降低连接器引脚的复杂性?

谢谢、

   -Jake  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jake、

    您可以对通道 B 和 C 进行编程、以仅使用其中一个同步输入。 默认情况下、器件使用 SYNCbAB 表示 CHA 和 CHB、使用 SYNCbCD 表示 CH C 和 CHD。 您可以选择更改任一设置、以便仅需要一个 SYNCb。

    此致、

    Jim