This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4222:ADS4222的时钟输入

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/714638/ads4222-clock-input-to-ads4222

器件型号:ADS4222

您好!

  ADS4222的数据表显示、采样时钟输入可以是摆幅典型值为1.5V 的 LVCMOS 时钟。

我能否为 ADS4222提供1.8V 摆幅的 LVCMOS 时钟?

此致、

Vishak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishak、

    由于此输入引脚的最大额定值为 AVDD + 0.3、因此这不应 成为问题。

    此致、

    Jim