This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66EVM:ADC 的输入阻抗

Guru**** 2789595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/732673/ads54j66evm-input-impedance-to-adc

器件型号:ADS54J66EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54J66

您好、Jim、

 

您在答复中提到、"我们将输入走线路由到 T1为50欧姆、将 T2的输出路由为100欧姆差分"。

ADS54j66的输入阻抗为500欧姆差分、如果我们将50欧姆信号源连接到 T1、则 T2的输出阻抗将为50欧姆。  

因此、100欧姆微分线的一侧是50欧姆、另一侧是500欧姆、因此为什么选择100欧姆而不是其他值。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我已就您的问题通知 Jim。
    您很快就会收到更详细的回复。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim

    我还有一个问题。 它让我很困惑。
    我仿真了输入阻抗电路的回波损耗、如 ADS54j66原理图中所述。 我假设输入阻抗为500欧姆和2.5pf 差分。
    仿真回波损耗为-10dB@100Mhz、-7.8dB@150Mhz、-6.2dB@200MHz、-5.3dB@250MHz、这是不好的。
    那么、为什么选择 WBC1-1TL 是因为高输入频率下的回波损耗不是很好? 有什么原因吗?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2185.High-Speed-Serial-Link-Layout-Recommendations.pptxUser、

    您可以将变压器输出布线为单端50欧姆布线或100欧姆差分布布线。 两者是相同的。 请参阅随附的文件、了解有关此内容的更多信息。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    该变压器为1:1、在我们针对该器件的目标频率范围内具有相当好的平坦度。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim

    我不明白、这个变压器的平坦度很好、但是回波损耗很差。 还可以吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我阅读了您发布的 PPT。 不过,我仍然感到困惑。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    为了最大限度地减少布线阻抗不匹配、您希望将布线 宽度与器件的焊盘宽度相匹配。 如您所见、100欧姆差分迹线远小于单端50欧姆迹线、因此 在器件的迹线与焊盘之间实现更好的转换。 该差动路径还提供了单端布线不会实现的噪声消除功能。 使用变压器时、焊盘大得多、50欧姆单端布线宽度 与焊盘宽度匹配、远优于100欧姆差分布线。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我们通常将具有大量功率的信号发生 器用于模拟输入、因此这对我们来说不是问题。 根据您的输入源、这可能是您的问题、也可能不是您的问题。

    此致、

    Jim