This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5851:串行接口 SDOUT 行为

Guru**** 2531960 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5851, AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/731793/afe5851-serial-interface-sdout-behavior

器件型号:AFE5851
主题中讨论的其他器件: AFE5808A

您好!

SDOUT 信号在不发送数据时的行为是怎样的? 它是从 AFE5851侧触发还是拉高/低? 是否可以将多个 AFE5851的 SDOUT 信号连接在一起并使用/SEN 选择器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    你过得怎么样?
    感谢您使用 TI AFE5851器件。
    我们将详细了解 SDOUT 引脚、并尽快通知您。

    再次感谢!
    祝你度过美好的一天!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    你过得怎么样?

    为了让 SDOUT 输出信号被读回、

    首先、我们需要设置寄存器 为"1"

    将寄存器设置为:地址= 0x00、数据= 0x0002

    然后、我们可以开始使用 SDOUT 引脚 (包括 /SEN、SCLK、SDATA)读回寄存器数据。

    此外、如果我们不想使用 SDOUT 输出引脚读回、

    我们需要设置寄存器 为"0"

    将寄存器设置为:地址= 0x00、数据= 0x0000

    然后 SDOUT 输出引脚将始终设置为低电平

    (因为没有数据发送出去。)

    此外、请注意:它 不 会处于三态。

    如果您有 AFE5851 EVM、请尝试此类测试方法 以查看相同的结果。

     我们还有其他器件将其 SDOUT 输出引脚设置 为三态

    进行设置 ="0"

    例如:AFE5808A 器件可以实现它。

    非常感谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用 EVM 对此进行了测试、我可以观察到与您描述的相同的行为。 我在 SDOUT 与 GND 之间测量了大约22 Ω、它与寄存器读取使能的状态无关。 可能会添加由/SEN 控制的三态缓冲器、以便使用同一总线控制多个并行 AFE5851。