This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF84:内插顺序

Guru**** 2693945 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF84, DAC38RF85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/731820/dac38rf84-interpolation-order

器件型号:DAC38RF84
主题中讨论的其他器件: DAC38RF85

您好!

您能不能确认、如果我们想使用 DAC28RF84、我们不能使用 插值6和8的顺序值吗? (表9、第44页、SLASEA3C 数据表)

在本例中、DAC38RF85和 DAC38RF84之间有何差异?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我已就您的问题通知 DAC38RF84专家。 您很快就会收到更详细的回复。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F 布雷斯特、

    DAC38RF85具有差分输出、DAC38RF84 具有到的高带宽集成(内部)平衡-非平衡变压器(标称值为700MHz 至3.8GHz 通带)

    将 DAC 内核差分信号转换为单端信号。 单端输出预计可驱动50 Ω 负载。

    关于6x 和8x 内插问题、两个器件都可以支持这一点、但仅当使用表9中所示的所需 LMFS 设置时才支持这一点。

    此致、


    Jim