This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J45EVM:JESD 参数

Guru**** 2793745 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34J45EVM, LMK04828, ADC34J45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/731024/adc34j45evm-jesd-parameters

器件型号:ADC34J45EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04828ADC34J45

您好!

我尝试将 ADC34J45EVM 与 FPGA kcu105集成在一起。 我没有收到用于同步的"bcbcbcbcbc"数据。    我想知道在我加载 "ADC3xJxx_160MSPS_Operation_LMK_setting.cfg 后 JESD 接口参数是什么、因为我怀疑 ADC 和 FPGA 不匹配。 例如:

1、 是子类0还是1?

2、 每多帧的帧数(K)

3、 每帧八次测试数(F)

4、 每个链路的通道数(L)

最大线速率

6、REFCLK 的频率

7、 即 JESD 内核时钟的频率

在 cfg 文件中:

LMK04828
0x00 0x00
0x02 0x00
0x100 0x10

左列寄存器的地址吗? 正确的列是已配置的寄存器的数据吗?

请告诉我上述信息或您的意见。 非常感谢!  

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我已通知 ADC34J45专家、他将很快提供更详细的答复。
    此致、
    Jim B