This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292ECG-FE:有关原始信号和采集速率的信息

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/732234/ads1292ecg-fe-infos-on-raw-signals-and-acquisition-rate

器件型号:ADS1292ECG-FE
主题中讨论的其他器件:ADS1292

大家好、

我正在从事一个 ECG 分析项目、我对 ADS1292 ECG 评估板感兴趣。 更准确地说、我需要原始信号而无需任何滤波或处理、似乎可以从 ADS1x9x ECG-FE 软件的"保存"选项卡中获取这些信号。 我想问是否可以以高于500SPS 的采样率进行采集。 ADC 支持高达8KSPS 的速率、但在软件中、我找不到更改该选项的方法。

我已经了解到、可以使用 LabVIEW 源创建定制软件、在这种情况下可以更改采样率?

其他语言(Matlab、Java、Phyton)是否有其他来源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raffaele、您好!

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    来自此主题: e2e.ti.com/.../1763152

    "数据将是从器件输出的原始数据。 它由集成的 SINC 滤波器进行滤波、这在所有 Δ-Σ ADC 中是一种或多种常见的方法。 您无法禁用正弦滤波器。 不过、如果您希望对输出进行比芯片已经完成的限制更远的频带限制、您仍然可以筛选已被 sinc 过滤的数据。 有关正弦滤波器响应的详细信息、请参见 ADS1292数据表。"

    您可以通过修改"Registers"选项卡上的过采样率来更改采样率。

    遗憾的是、我们在 LabVIEW 中只有源代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、您能否在我的注册电子邮件地址向我发送 LabVIEW 代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已发送!