This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900B:对控制寄存器进行编程和配置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8900B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/730784/ads8900b-programming-and-configuring-the-control-registers

器件型号:ADS8900B

尊敬的 TI 团队:

请帮助我在   ADS8900B 中配置 Ofst_CAL 寄存器(地址= 020h)[复位= 00h]。 我将使用2.5V 作为基准。 那么、必须在该寄存器中设置为101b (VREF = 2.5V 时的最佳偏移校准)吗?  

我应该在哪里读取转换后的数据输出? 只从图形寄存器中读取? 或者是否有任何用于输出数据寄存器的地址? 或者、我可以在提供时钟的同时进行读取。 需要非常紧急的答案。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkatesh、

    为了器件的正确运行、您无需写入该寄存器、但是为了满足数据表中有关基准缓冲器偏移的规格、您应该更新这个寄存器设置。 数据表的第27页第7.5节提供了如何写入该寄存器的详细信息。 具体而言、要更新寄存器 x020h 以获得2.5V 基准电压、您需要发送以下22b 命令:

    B[21:0]= 10010 000100000 000101b

    每次通过拉低/CS 来启动数据传输帧时、都会得到输出数据寄存器的内容。 复位后、该寄存器中的值默认为最新的转换结果。 如果您更改复位默认值、则在两种情况下、输出数据将不是最新的转换结果。

    情况1:如果您在前一帧发出 RD_REG 命令、则结果将是在 RD_REG 命令中指定的内部寄存器的内容。
    情况2:如果在前一帧中将 DATA_VAL 位设置为1 (默认为零)、则结果将是 DATA_PATN 寄存器的内容。

    有关更多详细信息、请参阅数据表的第7.5.1节。

    此致、
    Keith N.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我确认我的理解是正确的、

    偏移校准寄存器

    正常情况下、无需配置 Ofst_CAL 寄存器。 在评估整个系统和校准时会考虑这一点。 因此、初始时、我们可以避免此步骤。

    2.数据读取。

    正常情况下、数据在 ODR 中持续提供转换后的数据(当 CS=0时)、直到我们执行任何寄存器读取命令。 如果将寄存器读取命令提供给 ADC、它将提供我们在命令中指定的寄存器的内容。 在我们更改命令之前、它将持续提供寄存器的内容。

    或仅在执行寄存器命令并提供命令中指定的寄存器内容时执行。 之后它将自动提供转换结果?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh 您好、

    1、 对于基本功能、您无需更新该寄存器。  但是、由于您使用的是2.5V 基准电压、因此您需要将 Ofst_CAL 寄存器设置为0x05h 以满足基准缓冲器的数据表规格。

    2.如果在当前帧中发出读取命令,则下一帧将输出指定的寄存器值。  如果您写入全0 (NOP -无操作)、则下一帧将输出当前转换结果的值(前提是 DATA_VAL 位 设置为 默认值0)。  

    在每个数据传输帧中、 SDI 引脚 由命令处理器读取。  对于大多数帧、您只需要转换结果、在这种情况 下、您可以使整个帧的 SDI 引脚保持低电平。  命令处理器不记得前一帧中的命令、它总是在 每 一帧上更新。

    此致、Keith