请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8910B 主题中讨论的其他器件: MSP432E401Y
您好!
要读取 ADS8910B 的18位数据,MSP432E401Y SSICR0寄存器的 DSS 最好设置为0x8 (9位数据),对吧?
但是、对于 MSP432P4xx 系列、如果 SPI 模式下的数据大小通常设置为8位且具有18个 SCLK 时钟、则8位数据的前2位将不会被接收到、并且 UCRXBUF 是否可以捕获最后的2位数据?
如果可能、您是否会分享 MSP432 MCU 如何从 ADS8910B 读取18位数据的示例代码?
谢谢、
Ming