This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7135:有人能解释一下我们如何从 BUSY 引脚读取输出到微控制器?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC7135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/731767/tlc7135-can-anybody-explain-me-how-we-can-read-output-from-busy-pin-to-micro-controller

器件型号:TLC7135

有人能解释一下我们如何从 BUSY 引脚读取输出到微控制器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nilam、

    如 TLC7135数据表的图3所示、BUSY 在积分阶段开始时变为高电平、持续10000次计数、在去积分阶段结束时再次变为低电平。 去积分相位中的计数数量(实际上、时间)与输入信号的振幅成正比。 该返回时间显示为器件的数字输出。

    如数据表中忙输出信号描述中所述、通过对忙和时钟信号进行与操作输出中的边沿数进行与操作、可以从忙脉冲的持续时间推断出数字转换代码。 这个发送的输出由10、001个时钟脉冲组成、这些脉冲发生在信号积分相位期间、以及在去积分相位期间发生的时钟脉冲的数量。 通过从时钟脉冲总数中减去10、001、可获得转换结果。

    或者、在微控制器中、也可以使用在同一时钟上运行并使用 BUSY 信号启动和停止的定时器。

    此致、
    Sandeep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    非常感谢。 这解决了我的大困惑。

    此致、

    Nilam