This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024:Vdd 之前出现 Vin 的安全输入电平

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/731974/tla2024-safe-input-levels-in-vin-comes-up-before-vdd

器件型号:TLA2024

我的客户正在使用 TLA2024监控多个电源轨。  除一个电源轨之外的所有电源轨都随 VDD 或之后出现。  VDD 为3.3V。  它们的最高电压轨(最大32V)首先出现-目前有一个电阻分压器(3.2k/550欧姆)将32V 最大电压分压 至低于3.3V 电平。  我注意到 Vin 上的绝对最大值为 VDD+0.3V。  即使32V 电压轨在 VDD 之前出现、它们也能监控到安全输入电流吗?  或者、我们是否建议在 VDD 之前以高于0.3V 的任何电平出现任何 Vin?

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、


    绝对最大额定值还包括到任何引脚(电源引脚除外)的±10mA 输入电流。 这将定义最大安全输入。 但是、即使电流输入电流受到限制、仍需要 VDD+0.3V 输入的绝对最大值。 敏感节点可能存在过压或闩锁情况、这可能是未知的破坏性问题。

    我只建议 VDD 首先出现、并且任何 VIN 都不会超过 VDD+0.3V。


    吴约瑟