This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220EVM:如何降低 ADS1220 EVM 噪声

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/731726/ads1220evm-how-to-reduce-ads1220-evm-noise

器件型号:ADS1220EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1220

您好!

   下面的 实验数据是 ADS1220 EVM 板中的性能。 差分输入来自 AN1-AN2。

我们在不同的电压基准、SPS 和 PGA 增益下进行了测试、每个测试都得到512个样本和取件  

最大值/最小值为512个数据。 客户需要低于8v/v 的 PGA 增益、因为传感器的偏置电压约为200mV

该电压与每个传感器不同、因此它们无法消除偏置电压。 转换速率需要600~1000 SPS。

如果噪声可以降低三分之一或一半、他们将在该产品中选择 ads1220。 您能否提供一些建议来降低噪声。

ADS1220是否 能够满足客户需求。  

Thnaks

参考 SPS 增益 最大 最小 最大值-最小值
内部2.048 660 1 92.52μVp 85.69μVp μ a-p 178.22μVp
内部2.048 330 1 63.96μVp 63.23μVp μ a-p 127.19μVp
内部2.048 330 4. 57.12μVp 67.62μVp μ a-p 124.75μVp
内部2.048 330 8. 52.00μVp 75.68μVp μ a-p 127.68μVp
内部2.048 175. 8. 41.50μVp 50.53μVp μ a-p 92.0e2e.ti.com/.../data.xlsx4μVp-p
外部3.3 660 1 74.74μVp 98.34μVp μ a-p 173.09μVp
EXT3.3 330 1 53.89μVp 57.43μVp μ a-p 111.32μVp
EXT3.3 330 4. 44.45μVp 74.35μVp μ a-p 118.80μVp
EXT3.3 330 8. 51.53μVp 70.81μVp μ a-p 122.34μVp
EXT3.3 175. 8. 42.87μVp 48.38μVp μ a-p 91.26μVp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    您能给我们提供有关传感器的更多详细信息吗? 您是否使用了任何 RC 输入滤波? ADS1220数据表第16页的噪声表显示了在600SPS 时增益为1时的典型值为151.61uVpp、在330SPS 时为106.93uVpp。 在表值中、我们使用一段时间(0.75s)来收集样本、而不是 ADS1220的固定样本数。 这将使您的结果与表格相比有所不同。 这样做的原因是为了避免一系列测量中的漂移影响。 噪声表中显示的值是转换器使用短接输入时可以达到的最佳值。 这是转换器和转换过程的噪声。 该电子表格实际上不仅计算512个样本、还计算最小值/最大值计算中的2048个样本。 通过减小样本大小、您将看到表中给出的更接近典型值的数字。

    通过取平均值可以进一步降低噪声、但这将影响吞吐率。 使平均更加有效的一种方法是使用移动平均法。 还有其他平均方法。 移动平均值应通过平均4个样本来产生与175SPS 数据速率相似的结果。 平均值通过 FIFO 缓冲区以所需的数据速率重新计算平均值来计算。 完成第一个完整平均值需要4个样本、因此前三个样本会产生更高的噪声、但之后的噪声应低得多。

    您可能已经注意到、输入参考噪声随着施加的 PGA 增益而降低。 因此、使用增益也可以有效地降低噪声。 较慢的数据速率也会降低噪声。 还有一种方法可用于降低噪声、即使用涡轮模式、然后进行平均值计算。 通过使用1200SPS 的 Turbo 模式并在正常模式下使用600SPS 采样平均2个样本(对于600SPS 的吞吐率)、您可以实现更好的噪声性能。 Turbo 模式可增加 PGA 带宽(以增加功耗为代价)、从而将 PGA 置于较低噪声模式。

    与内部基准相比、在使用外部3.3V 电源时、似乎还存在一些与比例式测量类似的降噪。 在这种情况下、通过降低传感器的噪声激励源、可以略微改善噪声。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    感谢您提供的详细信息。
    这是一个力触控传感器传感器传感器材料是 FPC 上印刷的力灵敏度电阻器。
    电路是惠斯通电桥。

    B.R.
    陈信哲