This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2114EVM:接近检测问题

Guru**** 2884210 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC2114, FDC2214, LDC2114, FDC2114EVM, FDC2214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/727915/fdc2114evm-issue-with-proximity-detection

器件型号:FDC2114EVM
主题中讨论的其他部件:FDC2114FDC2214LDC2114FDC2214EVM

我最近收到了 FDC2114评估模块、在测试后、我们只会在直接接触板时获得显著的电容变化。 对于我们的应用、当物体位于传感器的大约2cm 至4cm 范围内(但不直接接触)时、我们希望能够使电容发生更大的变化、 在使用评估板后、我们只会得到大约0.4pF 的电容变化。 为了提高2cm 至4cm 范围内电容变化的分辨率、我们应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    系统的灵敏度与传感器的尺寸成正比。 我建议断开默认传感器并将其替换为大铜板。 有关 FDC2x1y 器件接近感应 的此应用手册可能对您有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果传感器板尺寸固定、无法更改、是否可以执行任何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唯一的另一种选择是最大程度地减小采样率(通过最大程度地提高 RCOUNT)、但这会比改变传感器尺寸产生明显小得多的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的帮助、我对此表示感谢。 我查看过数据表、如果我知道电容的变化很小、那么会改变偏置、增加增益、从而实现更高的电容值分辨率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    使用增益将提高分辨率、但不会提高电容变化的总幅度。 如果0.4pF 的电容漂移足以满足您的应用、并且增益分辨率更高、那么这也是一个选项。 您还可以使用具有28位分辨率且与 FDC2114引脚对引脚兼容的 FDC2214。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、非常感谢您花时间回复、这非常有帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您刚才确认 FDC2214是否与 FDC2114兼容(而不是 LDC2214与 LDC2114兼容)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我的意思是 FDC2214与 FDC2114引脚对引脚兼容。 我将编辑我之前的回复、这样就很清楚了。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我想在中断之前再次检查一下。 因此、我只需从 FDC2114评估板上拆焊 FDC2114即可、并将其焊接到 FDC2214上即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Isaac、

    是的、您可以将 FDC2114EVM 上的 FDC2114替换为 FDC2214、电路板仍可以正常工作。 这些器件引脚对引脚兼容、除了 FDC 器件外、EVM 完全相同。

    请注意、您可能需要对 EVM 上的固件进行重新编程、以便固件能够正确地将电路板识别为 FDC2214EVM。 为此、您可以打开 GUI 并选择固件选项卡、然后选择位于 C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.9.4\EVM 固件中的"FDC2x14_LDC13xxRevB_LDC16xxRevB_EVM_Firmware.txt"文件

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我用 fdc2214替换了 fdc2114。 我已经仔细检查了、实际上是 FDC2214、我尝试在 GUI 上重新安装固件、但不管我做什么、GUI 都说它是 fdc2114? 是否有可以直接下载 fdc2214固件的地方?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Isaac、

    请给我发送一条私人消息、我可以向您发送特定于 FDC2214的固件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您可以选择关闭私人消息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Isaac、

    您需要向我发送朋友请求才能收到私人邮件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我做了:D