This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1283:多路复用(输入 MUX)

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1283
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/729986/ads1283-multiplexing-input-mux

器件型号:ADS1283
主题中讨论的其他器件: ADS1287D

我对输入多路复用器功能感到困惑。 ADS1283是否为两个通道生成同步采样、或者相对于下一个通道的输出采样是否交错(时移)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    ADS1283是一款多路复用 ADC、因此通道转换会及时交错进行、因为多路复用 ADC 一次只能对一个输入通道进行采样。

    请注意、由于 ADS 的宽带 FIR 滤波器具有多个抽头、因此其稳定时间非常长(数据完全稳定的转换周期为~63个)、但也有一个 SINC5滤波器选项、其稳定时间更快(~5个转换周期)。 当用于并行采样多个加速计时、每个传感器通常有一个 ADS128x 器件来同时测量信号。

    还有一个类似的双通道 ADC 选项 ADS1287D、它允许同时对两个通道进行采样。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速且乐于助人的回应 Chris。 我熟悉 SINC5与宽带选项以及相关延迟问题。 在我们的应用(地球物理学)中、我们主要关注保真度、并在各种不可预测的情况下进行测量、在这些情况下、各种 EM 领域(自然和人为)的混叠可能性是一个令人担忧的问题。 因此、我们更喜欢抗混叠保证、我认为这种保证只附带宽带选项、对吧?  在该假设下、并假设宽带脉冲响应类似于21个样本、那么一个通道和接下来的21个样本之间的交错(时移)宽度是否为?  我猜肯定是这种情况、因为 Σ-Δ 过程需要这样的电流、嗯?  最后,如果惊人的是21个样本,那么我们将失去抗混叠保证… 我想。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    宽带滤波器可提供更好的阻带抑制、但我相信宽带滤波器和 SINC 滤波器都有一些混叠的可能性。 数字滤波器的频率 响应将围绕 ADC 的采样频率重复(并被镜像)。 对于 ADS1283、调制器采样频率为 fmod = fCLK/4 (~1MHz)。 因此、以调制器采样频率整数倍发生的信号仍然可以混叠回数字滤波器的通带。

    由于 Δ-Σ ADC 对输入信号进行过采样(使采样频率远高于输出数据速率)、因此放置在 ADC 模拟输入引脚上的简单 RC 滤波器通常足以防止混叠。 只需调整该 RC 滤波器的大小、使其能够提供大约1MHz 的所需衰减量。

    请记住、在选择滤波电容器时需要权衡。 电容器越大、电容的电压系数越低、电介质材料质量越差。 在 ADS1283的模拟输入端使用这些类型的电容器会导致较差的 THD 性能。 我建议仅使用 C0G 型电容器、因为它们具有非常低的电容系数;但是、由于电介质常数较低、它们的电容对于1206仅小于120nF、对于0603封装尺寸则大约为15nF。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Chris -很抱歉耽误您的确认。 我们可能会坚持使用专用/非多路复用器件。 此致- John