This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:PGA970的作用和#39;s 相位信息

Guru**** 2767305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/724749/pga970-what-s-the-role-of-the-pga970-s-phase-information

器件型号:PGA970

尊敬的团队:

当获得 PGA970-LVDT 次级侧的电压 A-B/A+B 时、它应该能够获得位置。 那么、此时相位信息的作用是什么?  

您能帮您回答这个问题吗?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sherry、

    输出的相位角用于确定磁芯在何处传递 LVDT 传感器中的零点、即初级绕组和两次级绕组之间的互感相等。 当过零点时、输出的相位会变化180度、可用于确定磁芯是位于中心的左侧还是右侧。 无论内核处于零点的哪一侧、输出的幅度都是相同的、因此需要相位来确定这一点。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    感谢您的回复!

    此致、
    雪利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    根据您的回复、客户有新问题。

    如果他使用4线制连接、如何判断它是在零点的左侧还是右侧?

    此外、他不知道如何获得激励的正弦波形。 是否需要使用 SPI 将正弦表加载到地址0x9FF 存储器区域? Page1内存区域是字节对齐的。 从0X9FF 开始、波形数据是16位? 如果对齐、是高字节优先还是低字节优先? 是否有通过 SPI 配置的正弦波形输出的完整示例?

    谢谢!

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sherry、

    当 LVDT 内核位于左侧和右侧位置时、它们必须检查输出的相位、以确定它处于哪一侧。

    即使您不打算使用 EVM 对器件进行编程、也可以使用 EVM GUI 生成波形表。 您可以从 GUI 将波形保存到 txt 文件中、以便在其他地方使用。 www.ti.com/.../PGA970EVM

    此致、