This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5801:AFE5801和 TSW1405

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5801, AFE5801EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/730961/afe5801-afe5801-and-tsw1405

器件型号:AFE5801

我尝试将 AFE5801与 TSW1405配合使用、但在 HSDC 的实际 FFT 图中看不到任何信号。 是否有人建议在 HSDC 或 AFE GUI 中进行任何修改、以便与这两种修改配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harsha、

    感谢您使用 TI AFE5801EVM 和 TSW1405数据采集板。
    我们将很快研究您的问题。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsha、

    你过得怎么样?

    首先、您能否确认您正在使用 TSW1405 EVM (USB 到您的 PC)和

    运行 HSDC (全名被称为: 高速数据转换器专业版) GUI

    哪一项可以识别您正在将 TSW1405 EVM 连接到 PC 的 USB、对吧?

    我们不了解有关无法在 HSDC GUI 中看到任何信号的详细信息。

    这是否意味着 HSDC GUI 显示了一些错误消息?

    或者它在工作、但您只能在没有任何信号的情况下看到噪声?

    还是 HSDC GUI 根本无法正常工作?

    您能否向我们显示 FFT 图屏幕?

    非常感谢!

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    然后、我们可以更好地了解发生了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsha、

    你过得怎么样?

    此外、您还可以使用 TSW1400 EVM (除 TSW1405 EVM 外)、

    因为我们经常将 AFE5801 EVM 与 TSW1400数据采集板配合使用。

    如果不可用、则没关系。

    我们将首先向您展示如何设置 AFE5801。

    然后、请跳过 TSW1400设置部分(如果您没有 TSW1400 EVM)

    对于 AFE5801 EVM 连接:

    1) 1)请仔细检查您是否正在使用外部时钟。

    它连接到 J11。

    2) 2)请仔细检查您是否在 AFE5801 EVM 和 TSW1405 EVM 之间使用了桥接适配器。

    3) 3)请确保 AFE5801 EVM 的+5V 电源输入和接地输入。

    4) 4)请确保其 USB 已连接到您的计算机。

    5) 5)这里是 CH8输入信号连接到 J8的一个示例。

    对于 AFE5801 EVM 电路板跳线连接:

    请确保上述所有跳线均已正确连接。

    注意:当 您在中使用外部时钟(通过使用 J11)时、

    然后、请首先断开跳线 P4。

    如果您使用板载时钟(然后、将 J11保持断开)、

    然后、请分流 P4跳线以使用板载 OSC 作为时钟用途。

    对于运行 AFE5801 GUI:

    这只是一个基本测试(如上所示)。

    加载此 GUI 后、

    请按"Init for TSW1400"按钮。

    之后、您可以继续运行 HSDC GUI

    并选择 显示 CH8测试结果 选项。

    我们应该会在 HSDC GUI 屏幕上看到非常基本的选项的测试结果。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比 q Chen 更好

    我正在执行上述所有步骤、但问题是、AFE5801的输出配置为2的补码、但 TSW1405只能获取有符号偏移值。 在进行此更改之前、我仅在 HSDC 中获得噪声。 但是、现在在更改输出格式后、我能够看到信号离子 HSDC。

    此致

    Harsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harsha、
    感谢您对我们的介绍。
    这真的很有帮助。
    为了使 AFE5801以二进制比较器输出模式运行、
    请尝试以下方法吗?
    请在以下目录下查看您的计算机:
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\1405 Details\ADC files\
    您可以看到以下 ini 文件:
    例如:AFE5801.ini (或 AFE5801_12X.ini 或 AFE5801_12x.ini)文件
    如果您可以找到它、请打开此文件
    您可以看到以下命令:
    数据后处理=xxx (xxx 表示该命令中已存在一些代码)
    可以再添加一个命令吗?
    例如:数据后处理=xxx,1:2048
    请将此新的 ini 文件保存为新名称(如"NEW.ini"文件")
    然后:
    1) 1)请退出高速数据转换器专业版 GUI。
    2) 2)请重新运行高速数据转换器专业版 GUI。
    3) 3)请选择"新建"(NEW.ini 文件)作为您刚刚创建的文件。
    4) 4)请尝试再次运行(捕获) HSDC GUI。
    (在本例中、您的 AFE5801 GUI 已设置为2的 Comp 模式)
    希望这次您可以看到它在没有所有噪声的情况下正常工作。

    感谢您使用 TI AFE5801 EVM 和 TSW1405 EVM。
    祝你度过美好的一天!

    此致、