This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:ADS1248

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728806/ads1248-ads1248

器件型号:ADS1248

我有 两个用于 8个差分通道的 ADS1248芯片。

我使用我的代码在芯片选择之间切换。

我的硬件的设计方式与用于 RTD 校准的参考寄存器相同。refp0-refn0。

如果我使用单个 ADS 芯 片,即前四个差分通道 I m 获得正确的读数,但同时使用所有8个通道时,它会干扰我的所有通道输出读数。

请消除上述问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siddharth、



    没有足够的详细信息来充分调试您的问题。 如果您能够让一个器件在多个通道上正确获取多个读数、则不能对两个器件执行此操作。

    您遇到了什么类型的错误? 数据是否比预期的高或低? 数据是否完全错误? 此错误是否会对一个器件产生比另一个器件更严重的影响? 此时、我没有关于您的系统的任何详细信息。

    为了帮助进行调试、我需要您的电路板的原理图(或基本原理图)。 我还需要一个流程图、说明您设置了哪些命令以及您进行的测量的顺序。 我需要知道如何使用所有配置设置(包括 PGA、数据速率、IDAC 和基准设置等)来设置器件。 我还需要知道器件中的数据是什么以及数据是如何出错的(使用 ADC 的原始数据)。 同时、它还有助于了解基准和输入值是多少、以便与 ADC 数据进行比较。

    我看到许多系统具有多个 ADS1248器件、并且它们可以正常运行、输出数据没有错误或问题。 我只需要更多信息来帮助调试您的问题、甚至提供建议。



    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siddharth


    我已经听说过您一个星期了、您是否能够解决读取两个 ADS1248的数据时遇到的问题? 如前所述、如果您能够正确读取一个器件的数据、则没有理由无法获取这两个器件的数据。

    我现在将关闭此帖子、但如果您仍然遇到问题、请发帖、我们可以再次处理。 我确实注意到了您在热电偶测量方面的另一篇文章、我已经对此做出了回应。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、对于 RTD、我的采样率为40ksps。因此、我的读数会降低3至4摄氏度。因此将其调整为20ksps。我得到了确切的值。是的、对于热电偶、我缺少接地连接。因此我获得了一些预期的读数。谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siddharth、


    好的、谢谢。 在这种情况下、我将认为该帖子已关闭。 当您将测量值从一个通道更改为另一个通道时、似乎存在一些趋稳问题。

    如果您有其他问题、请随时回帖。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu Joseph、
    PGA 设置是否会影响我的线性。
    I M 使用通用校准器并在 ADC 通道中注入毫伏。
    对于 PGA 设置= 2、我的线性度保持在30mV 以下
    对于 PGA 设置= 4、我的线性度保持在10mV
    对于最大 PGA = 128,它高达1mV。
    在所有其他情况下、变化会降至低电平
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siddharth、


    在另一个帖子中询问了此问题。 我将关闭此帖子、我们可以在这里讨论答案。 如需参考、可通过以下链接找到新帖子:

    e2e.ti.com/.../2701204


    吴约瑟