This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:ADS1248

Guru**** 2539750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/731641/ads1248-ads1248

器件型号:ADS1248

您好、Wu Joseph、

PGA 设置是否会影响我的线性。

I M 使用通用校准器并在 ADC 通道中注入毫伏。

对于 PGA 设置= 2、我的线性度保持在30mV 以下

对于 PGA 设置= 4、我的线性度保持在10mV

对于最大 PGA = 128, 它高达1mV。

在所有其他情况下、变化会降至低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    我需要有关设置的更多信息、但我认为这些问题是由于输入共模范围受到违反。 由于 PGA 的设置类似于仪表放大器的前端、因此根据增益对输入范围有限制。

    数据表中有一个写内容、从第26页的第9.3.2节开始。 这将继续到第27页、您可以在该页中看到输入共模和输出共模必须相同。 高增益时、输入变得更加受限。

    如果您的设置如下所示:

    这将不起作用、因为连接到 AINN 的接地节点不是有效输入。 要测量电压源(在您的情况下为校准器)、您需要将输入移至靠近中间电源的位置。 相反、您可以断开接地并按以下方式连接测量值:

    这会将输入电压设置为2.048V、即使是高 PGA 设置也是可以的。 或者、您可以断开 REFOUT、并使用输入多路复用器将 AINN 引脚设置为 VBIAS、这将产生1/2 Vs 电压。

    无论如何、如果此说明对您没有帮助、我将需要更多信息、包括您的设置图和您使用万用表测量结果收集的数据点。

    吴约瑟