This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8691:无源器件选择

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8691, ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/729563/ads8691-passive-component-selection

器件型号:ADS8691
主题中讨论的其他器件: REF5040ADS8681

我对 ADS8691的正确实现有很多疑问。  

1) 1)当前项目包含4个 ADC、为了实现一致性、需要共享一个基准。 我可以创建单独的 RefSignal (REF5040)并将其连接到每个输入、也可以使用4个 ADC 之一的内部基准并将其连接到其他3个。 是否有推荐的最佳做法?

2) 2) ADS8691的规格表包含一个示例布局。 布局包括一些连接了电阻器的电阻器焊盘。 未给出值。 应如何计算这些值?

3) 3)在同一布局中、有一个由二极管分隔的选项部分。 该部分是外部输入或其他内容。 我正在尝试确定它是否对测试或其他方面有用。  

4) 4)规格表指明了 ADC 的电压要求、但我无法找到有关模拟或数字电源功耗或电流消耗的详细信息。 也可能随电压源的变化而变化。 这是如何确定的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    欢迎访问 E2E 论坛。

    1。可在一个 ADC 上使用外部电压基准或共享内部电压基准、因为 ADS8642的内部 VREF 是 具有更高精度和更低漂移(典型值为4ppm/C、最大值为7ppm/C)的精密电压基准  此外、还有一个集成基准缓冲器、当与多个 ADC 共享电压基准时、该缓冲器非常重要。

    2.对于 RC 滤波器到 ADC 输入的前端电阻器、电阻器值将决定滤波器的截止频率、ADS8691集成了 PGA 和 ADC 驱动器、因此您无需担心设计前端电路来正确驱动 ADC 并在有限的采集时间内使输入信号趋稳、 但是、较大的电阻器会导致更高的系统增益误差 、同时 ADS8691上的输入阻抗恒定为1Mohm、也会出现更高的噪声和漂移问题、请参阅此应用手册:

    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    此布局示例来自 ADS8681EVM 板、二极管 的封装尺寸是用户设计和测试 ADS8681 系列(包括 ADS8691)外部过压瞬态输入保护的一个选项。 实际上、ADS8691具有内部 OVP 电路、可在 AVDD 不可用时保护 ADC 免受+/-20V 输入信号或+/-11V 输入信号的影响。 如果您的输入信号或瞬态事件可能高于+/-20V、则需要使用外部钳位二极管来保护 ADC、此外、外部保护电路也是一种良好的实用设计、可用作二级保护、即使您的系统没有更高的电压输入信号或瞬态事件也是如此。  如果您需要有关钳位二极管保护设计的更多信息、请告诉我。

    4.电源的电流消耗在 ADS8691数据表第7页的电气特性表中指定、例如、AVDD 模拟电源电流在最高采样率1Msps 下的典型值为7mA /最大值为8.75mA、外部电压基准为 请注意、AVDD 上的消耗电流与采样率和采样率较低、电流消耗较低成正比。

    我希望这些信息能解答您的问题、并对 您有所帮助、感谢您选择 TI 精密 ADC。

    此致

    代尔·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    参阅项目#2。
    "电阻值将决定滤波器的截止频率"、如果我要测量直流电压、那么我不需要任何输入电阻器、因为我不想切断任何低端频率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stephen、
    由于 ADS8691集成了一个二阶低通滤波器、因此您可以直接测量直流信号、但如果您的有用信号或系统中存在意外信号(干扰或噪声分量)、并且其频率也低于15kHz、则需要使用外部 RC 滤波器对其进行滤波。

    此致
    戴尔