主题中讨论的其他器件: ADS124S08、 ADS1258、 ADS131E08
我使用具有"使用输入多路复用器实现稳定时间"的 ADC 逐个读取所有通道。 这必须在每8ms 后重复一次。
根据 ADS1256数据表的图19和表14、t_19最长应持续 几百微秒。 但这并不一定意味着 t_18也应该在该范围内。 因此、我想知道 t_18的健康范围是多少。 对于我的应用、当我读取全部8个通道时、我遵循图19、但我的 t_18时序在超过100微秒的范围内、我猜这太长了。 是否有办法缩短 t_18、以便我可以减少8个通道的整体转换时间?
谢谢