This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW40RF82EVM:NCO 噪声相关

Guru**** 2562100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/724836/tsw40rf82evm-nco-noise-dependence

器件型号:TSW40RF82EVM

您好!


我在 TSW40RF82板的 DAC 输出上生成一系列由零分隔的64个频率。 我使用 ADC 输入购买它。
产生的频率之间的噪声取决于使用的 NCO 值
NCO = 200MHz
 
噪声是恒定的。
NCO = 250MHz
 
NCO = 300MHz
 
这种形式的噪声的原因是什么?
注意:x 中的位置与非同步传输接收相关。

此致

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    尽管它会在时间上发生变化、但您指的是大的"干扰"? 在 ADC 和 DAC 上都使用 NCO? 当 DAC 的输出连接到频谱分析仪或示波器时、您是否看到此噪声?

    您能否尝试使 NCO 频率尽可能接近采样/FPGA 时钟? ADC 具有16位 NCO 和48位 DAC、因此我们受到 ADC 的 NCO 的频率分辨率限制(增量约为45kHz)。

    例如、捕获65536个样本、时钟为2949.12MHz、NCO 为200MHz。 尝试将 ADC/DAC 时钟设置为2949.12MHz、将 NCO 设置为200.115MHz。

    这是否有助于改变/减少捕获波形中的噪声?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    在问题描述中、我指示了200、250和300MHz 的舍入值、但我考虑到并非所有 NCO 值都是允许的。 实际上、我使用了199.98、250.02和299.97MHz。
    DAC 的输出连接到 ADC 的输入端。
    通过分析299.98MHz 的数据、我发现该噪声来自46MHz 的频率、经过50MHz 时的最大值、然后降低。 该噪声的频率为48.48MHz

    它告诉我、该频率取决于 NCO

    感谢你的帮助

    此致

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    关于国家协调机构,我建议的是与一致性有关的。 如果您可以将 NCO (DAC 和 ADC:如上一篇文章中所示的那样、为200.11MHz)设置为与采样时钟一致的频率(65536个采样时为2949.12MSPS)。 这是否会改变噪声的性质?

    您描述的噪声(48.8MHz 时)是否出现在示波器或频谱分析仪上?

    如果您可以共享配置和模式文件、我可以尝试重现此问题。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marcel:

    我将继续并关闭该线程。 如果您有另一个问题、请创建新主题。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dan
    很抱歉我在过去两个星期没有上班。
    我将于今晚恢复测试。 在过去的尝试中、我考虑了允许的频率。 我没有振荡允许我控制发出的信号。

    如果您可以向我发送电子邮件地址、我可以向您发送文件和配置。
    此致
    Marcel