This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:输入阻抗

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/731666/ads7828-input-impedance

器件型号:ADS7828

您好!

尽管数据表中指定了输入泄漏电流、但它是否取决于输入电压?

如果是、 我想知道在 VIN=0V 和1.8V 的情况下是什么。

SCL 被称为100kHz 或400kHz。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TQ San

    我们没有针对您的情况提供泄漏电流数据。 话虽如此、器件泄漏电流将完全处于数据表中指定输入范围(从0到 VREF 的模拟输入)的数据表限制范围内。

    您能不能告诉我您为什么需要这些数据。 该器件的应用是什么。 泄漏电流规格是否会影响系统性能?

    谢谢、此致
    Abhijeet