This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900EVM:AFE4403 EVM GUI Windows 10

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728340/afe4900evm-afe4403-evm-gui-windows-10

器件型号:AFE4900EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此错误是由于 Windows 10中的驱动程序签名实施所致、因此请按照 AFE4900EVM 用户指南的第3.3.1和3.3.2节在 Windows 10计算机上正确安装驱动程序。

    此致、
    Prabin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是这么做、但得到了我给你的结果。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您可以在另一台 PC 上尝试一下吗? 这是为了找到问题。
    此外,执行以下 POST 也可能帮助您解决此问题。
    e2e.ti.com/.../460543

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在其他装有 Windows 7的计算机上使用它、这是可以的。