This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1242:用于4路单端信号测量的 ADS1242

Guru**** 2813605 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1242, ADS1220, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/731624/ads1242-ads1242-for-4-single-ended-signal-measurement

器件型号:ADS1242
主题中讨论的其他器件: ADS1220ADS124S06

大家好、团队成员

这是来自中国南方 OEM 团队的 Xu Gabriel。 幸会。

我的客户在新项目中使用 ADS1242、他们希望转换四个单端信号。

在数据表 的概述部分中提到、它只能测量三个单端信号、因为至少一个通道应配置为负输入。

我想知道、我们是否有任何方法可以使用该器件实现4个单端信号测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    您的评估正确。 遗憾的是、我看不到如何使用 ADS1242测量四个单端信号的可能性。

    您的客户是否愿意考虑使用 ADS1220或 ADS124S06? 这些器件更新得多、都可以支持四个单端信号。
    这两个 ADC 还具有集成精密电压基准和振荡器的额外优势。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Joachim

    感谢您的评论。 我已向客户推荐 ADS1220。 感谢您的支持。
    客户对 ADS1242数据表中的"4通道输入"语句感到困惑。 他们认为它可以支持四个单端信号输入、但实际上不支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    很抱歉、我们弄糊涂了您的客户。 我们一直在努力如何指定 ADC 的输入通道数量。
    我们的大多数器件都具有非常灵活的多路复用器、其中可以选择任何模拟输入引脚作为 ADC 的正输入或负输入。 您还可以测量单端、伪差分和全差分信号的任意组合。 这就是为什么在许多情况下、我们只说器件具有 x 个输入数量。

    此致、