This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1225:输出锁存

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1225, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/729508/ads1225-output-latched

器件型号:ADS1225
主题中讨论的其他器件: ADS1220

AVDD:5V;

DVDD:3.3V;

AIMP1:4.60V;

AINN1:0.38V

VREFP:5.00V;

什么类型的噪声/尖峰(输入或 VDD)会导致数字输出锁存到 FFFF? 只能通过断电来复位。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海龙


    我听说过多次上电条件的情况。 发生这种情况时、重复的电源尖峰可能会导致数字进入不良状态。

    ADS1225确实有一个上电复位(POR)电路、此电路在首次加电时使用。 此电路在上电时将数字部分保持在复位状态。 该 POR 基本上是一个 RC 延迟、在器件加电后将器件保持在复位状态一段时间。 重复上电时、该电路可能无法将器件保持在复位状态、因为每次新的重复上电时 RC 延迟都未复位。

    通常、我们建议在再次为器件加电时将电源恢复为0V。 这使得 POR 电路能够正确触发、而不会出现在 POR 中保持一些电荷的重复加电问题。 过去、有些电容器已经减少了旁路电容器、或者添加了一些并联电阻来快速去除电路板上的电荷、以便 POR 可以轻松复位。

    我们的一些较新器件具有针对重复上电情况而设计的更好的 POR 电路。 ADS1220与 ADS1225类似、应具有更好的 POR 电路、以防止出现类似问题。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我想我们没有经历过反复的上电情况、我检查了两个电源、在这段时间内它们看起来都很好、任何输入情况都可能导致输出锁存至高电平(FFFF)?

    谢谢、

    徐海龙   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    见上文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海龙


    我不知道输入会导致这些类型的问题的任何情况。 我唯一能想到的是、输入被拉至高电平或低电平、从而导致电源中断。 任何问题都取决于系统本身。 不过,我仍然认为这种情况是不寻常的,因为问题是由输入端的任何情况引起的。

    我仍然认为数字部分可能已被电源干扰中断、但我也会检查其他可能性。 通常、不管基准是什么、FFFFFFh 都相当于-1D、它接近于0V 输入。 您是否已检查参考的状态? 当时的基准电压是多少、输入端的电压是多少?


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海龙


    有一段时间没有听到您的声音、所以我想我会办理入住手续。 在我的帖子中、我建议他的问题来自一些电源干扰、我不知道会导致类似问题的任何输入条件。 希望您已经解决了该问题、我可以关闭该帖子。

    但是、如果您仍然遇到问题、请发帖、我们可以进一步讨论。


    吴约瑟