This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:sbaa275配置的2.4的 ADC 分辨率

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/731228/ads114s08-the-resolution-of-adc-of-2-4-of-sbaa275-configuration

器件型号:ADS114S08

您好!

使用 sbaa275配置的2.4时、我认为模拟输入和基准输入电压始终为正。

ADS114S08输入范围为+/- Vref/增益、因此它似乎是输入范围的一半不使用。

这是否意味着 ADS114S08由于不使用一半的输入范围而丢失了1位?

是否有任何方法可以使用满量程 ADC?

我们希望使用 ADC 满量程范围进行 RTD 测量。

此致、

渡边俊弘  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    正确的做法是、应用指南 SBAA275中用于 RTD 测量的第2.4节中的电路将仅使用满量程范围的正部分。 由于仅使用一个电流源、电流将仅沿单个方向流动、并在 RTD 和基准电阻的分压器中测量 RTD 两端的压降。

    如果使用了2个电流源、并且另一个偏置电阻器与第二个电流源串联、则可以在满量程范围的两个方向上进行测量。 这与2.3节中的电路类似、但在端子块和引线2之间放置了一个电阻器(例如100欧姆)。 但是、不建议使用这种方法、虽然可能、但由于电阻器的漂移以及基准中第二个电流源的噪声增加、会产生额外的误差。

    通过将测量限制在15位(而不是16位)来降低测量分辨率的概念不一定是准确的。 尽管最好在设计中捕获整个满量程范围、但由于实际的工作参数、这通常是不切实际的。
    测量分辨率是电路噪声、IDAC 电流、为基准创建的电压值、应用的任何 PGA 增益以及要测量的温度范围的一个因素。 可对要测量的实际电压输出进行微调、以尽可能扩大满量程范围。 但是、增益、基准和电流的因素通常会有一些限制因素。 例如、要使用的基准电阻器基于精度和低漂移、为最大程度地扩大满量程范围而计算的值可能不是标准值。 可施加的增益量将是模拟输入的输入共模电压和所用的基准/IDAC 电流组合的一个因素。

    尝试使用满量程范围的正负两侧将产生较小的电压供测量。 这会导致需要更多的增益、并且基准电压可能不是填充满量程范围的最佳值。 最后、测量分辨率可能没有好处、但会增加额外电阻器和电流源的误差。

    此致、
    Bob B