This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282EVM-PDK:如何处理 PINMOD 引脚?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1281, ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/731520/ads1282evm-pdk-what-to-do-with-the-pinmod-pin

器件型号:ADS1282EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1281、 ADS1282

在 ADS1281/82EVM 修订版 A 的原理图中、U6的引脚25连接到 PINMOD。 我正在利用 ADS1282EVM 进行围绕 ads1282的开发项目。 我假设我将引脚25接地、如 ADS1282数据表中所示。 或者、使用此引脚的-PDK 固件的代码中是否有任何内容? 我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:

    ADS1282EVM 不应尝试控制"PINMOD"引脚。 该引脚名称仅适用于 ADS1281。 在 ADS1282上、引脚25对应于 DGND。

    我认为您不需要在 ADS1282EVM 的引脚25上添加接地线、但如果您这样做的话是可以的。

    如果您使用的是自己的控制器板、那么请注意不要意外地将引脚25驱动为高电平(通过 U7 I/O 扩展器)、因为您会比通过 ADS12接着 的 DGND 引脚吸收大量电流。

    此致、
    Chris