This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J45EVM:配置文件问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC34J45EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/727466/adc34j45evm-config-file-issue

器件型号:ADC34J45EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04828

您好!

我使用的是 ADC34j45EVM。  我按照用户指南中的步骤操作:

评估 ADC32J/34Jxx EVM 时、需要使用对 LMK04828时钟源进行编程
更正 PLL 设置以提供160MSPS 时钟。
•使用 USB 电缆将 ADC32J/34Jxx EVM 连接到 PC
•打开 ADC3000 GUI、然后连接到 ADC32Jxx 或 ADC34Jxx EVM
•转至低级选项卡、然后单击 Load Config
•浏览并找到 ADC3xJxx_160MSPS_Operation_LMK_Setting.cfg
•检查 PLL2 LED D4是否亮起–这表示 PLL 已正确编程、以及
正在生成正确的时钟

但我没有找到 "ADC3xJxx_160MSPS_Operation_LMK_setting.cfg "。  PLL2 LED D4未亮起。

有人能告诉我为什么要做什么以及该做什么吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户1154396:

    该文件应位于 ADC3000 GUI 的安装目录中。 这是默认位置。

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADC3xxxx\Configuration Files

    这是文件以防它不存在。

    e2e.ti.com/.../5810.Configuration-Files.zip

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、当您下载 ADC3xxx GUI 时、

    配置文件位于下载的 zip 文件夹中。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我找到了这些配置文件。 加载文件后、PLL2 LED D4亮起。 但是、当我通过 FPGA 采集数据时、似乎没有数据。 我使用了 Xilinx 的 Jesd204B IP 内核。 我是否需要在 ADC34J45EVM 中进行设置? 如果需要、请告诉我更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    串行器/解串器 REFCLK 进入 FPGA 需要多高的频率? 对于进入 FPGA 的时钟、该配置文件的 LMK 分频器设置可能错误。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jim。

    您能告诉我加载"ADC3xJxx_160MSPS_Operation_LMK_setting.cfg 后的输出频率是多少? 我可以修改 FPGA 端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    它应该是160MHz。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jim

    我在 FPGA 侧将参考时钟修改为160MHz。 但它不起作用。
    "ADC3xJxx_160MSPS_Operation_LMK_setting.cfg 后的 jesd204B 子类模式是什么? 子类0?




    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有适用于 ADC34j45EVM 的 FPGA 示例设计或文档?

    最棒的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    我相信您的问题已在下面的主题中得到解答。

    e2e.ti.com/.../2694805

    我将继续并关闭该线程。 如果您有其他问题、请创建新主题。

    此致、

    Dan