This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8750:数据表中 TUE 的定义

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/731312/dac8750-definition-about-tue-in-the-datasheet

器件型号:DAC8750

大家好、

我们想了解 DAC8750数据表中 TUE 的定义。

TUE 规格是否包括 INL、偏移误差和增益误差?
  我们之所以对此感到困惑、是因为数据表中包含 TUE 以及 INL、偏移误差和增益误差。  

2. DAC8750数据表中有两种 TUE 情况(0mA 至20mA 和0mA 至24mA)和(4mA 至20mA)。
如果是(0mA 至20mA 和0mA 至24mA)、这是否包括内部 Rset 误差?

对于 (4mA 至20mA)、数据表中有两种情况规格:内部 Rset 或外部 Rset。 这些电阻器的测试条件是什么?  
我知道这些误差会影响 TUE。

此致、

北井高桥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahashi-San、

    1.是的、TUE 是总误差、在代码范围内(每个代码)进行测量。 增益误差和偏移误差由曲线中间两个点之间的最佳拟合线测量。 然后、通过消除增益和偏移误差来测量 INL、以查看无法通过校准补偿的"真正"非线性。

    2.是,如果指定为内部 Rset,则包括内部 Rset 错误。 当 TUE 指定用于外部 Rset 时、会使用外部电阻器并产生误差。

    TUE 仅使用内部 Rset 进行测量、再次使用外部 Rset 进行测量。 如果我正确地记得、0.005% 2ppm 电阻用作 TUE 测量的外部 Rset。

    谢谢、
    Garrett