This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7807:内部基准漂移

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/730428/ads7807-internal-reference-drift

器件型号:ADS7807

您好!

客户正在使用 ADS7807UB 并询问我们 内部基准漂移的最大值和最小值。 数据表中描述的典型值为8ppm/C。

请检查一下吗?

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查一下吗?

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误了时间、我联系了设计团队、正在等待回复、但我想指出、我们不保证这个最小/最大值。

    典型值通常为一个标准偏差(或 sigma)、或根据参数、 平均值+/- 1 sigma。 对最小值/最大值的良好估计值为4西格玛、 这意味着、从统计角度来看 、99%的产品都在该范围内。 请记住、器件的2sigma 到3sigma 的概率为2.27%。

    TI Precisicion 实验室:误差分析背后的统计 数据可能会有所帮助

    此致

    Cynthia