我们使用的是5VDC 的 ADS7828、并使用不同的5V 外部基准。 5Vdd 和5Vref 共用一个公共接地。 5Vref 大约比5Vdd 低100mV。 加电时、首先出现5Vdd、随后出现5Vref 15ms。 15msec 软件会初始化 ADS7828并与之通信。
有时、我们会注意到 ADS7828数字输出比预期低80 - 100个计数。 例如、我们在模拟输入端测量0.5VDC、应看到 数字输出~410 (0.5/5.0 * 4096)、但看到数字输出 ~320 (0x140)。
当处于此状态时、我们注意到5Vdd 和5Vref 之间的差异不再= 100mV、而是= 75mV -可能表示有东西已锁存? 此状态只能通过下电上电来清除。 在下电上电后、ADS7828有时会正常运行、但有时会不能正常运行。 在5Vdd 和/或5Vref 附近加热去耦合电容器几乎总是会引起问题、而将其冷却下来、并且循环通电几乎总是可以解决问题。
-在5Vdd 上升但5Vref 未上升的15ms 内、是否可以与 ADS7828通信?
提前感谢、