This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:ADS1298ECG FE -PDK EVM

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS131A04, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/730813/ads1298ecgfe-pdk-ads1298ecg-fe--pdk-evm

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298ADS131A04ADS131E08

你(们)好

我将使用 ADS1298ECG FE PDK EVM、以下是查询项

输入  电极信号(ADS1298ECG FE EVM)的最大频率和信号电压范围是多少?

2.此 EVM 是否应用于50Hz 至60Hz 输入电极信号?  但在用户指南手册中, 50和60Hz 输入电极信号衰减是为了避免干扰电源频率。

请告诉我、这是他们在该 EVM 中更改衰减设置的任何功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vasanth、您好!

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    1) 1)最大输入频率受奈奎斯特定理的限制、该定理指出您必须至少采样2倍的输入频率。 由于最大采样率为32kSPS、这意味着16kHz 是最大输入频率。 最大幅度由电源和基准配置设置。 此帖子介绍了: e2e.ti.com/.../379380

    2) 2)我很好奇、电极的频率为50-60Hz 的信号类型是什么? 对于 ECG/EEG、在将50/60Hz 噪声耦合到皮肤上并使测量失真方面存在挑战。 如用户指南的后处理滤波器特性部分所述。 这是可配置的。

    3) 3)数据表的9.3.2.4数字抽取滤波器中介绍了一个集成的可配置数字滤波器、输入端有一个 RC 滤波器、用于滤除混叠回采样范围的高频信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Alex、我的问题与电极处的50-60Hz 差分输入信号抑制有关、有人提到 ADC 会衰减具有此频率的信号、因为它们是功率频率噪声。 我们将其用于磁流量计、其中感应的信号的振幅与 ECG 的振幅相似、频率为50-60Hz (用于避免电极发生可变电流)。

    请建议我们是否可以绕过此滤波器、此滤波器会减弱50-60Hz 频率输入差分信号、如果是、请提供在 EVM 中执行相同操作的步骤。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瓦桑特欢迎您!

    根据数据表:"正弦滤波器具有以输出数据速率倍数出现的陷波(或零)。" 请参见图52。 发生陷波的位置基于输出数据速率和输入频率。

    在用户指南中:3 -后处理过滤器功能
    后处理滤波器功能控件提供一个低通、50Hz / 60Hz 陷波和一个高通数字滤波器、用于对来自 ADS1298的数据进行后处理。 要激活每个过滤器、应选中启用复选框。 要禁用筛选器、应取消选中启用复选框。 三个数字滤波器的任意组合均可通过启用相应的滤波器来实现。

    您可能还对 ADS131E08或 ADS131A04器件感兴趣、因为您不会将其用于医疗应用、也可能无法利用某些功能。