This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4122:器件的消耗电流(器件差异?)

Guru**** 2863600 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4122, ADS4142, ADS4125, ADS4145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/730049/ads4122-consumption-current-of-device-thing-device-difference

器件型号:ADS4122
主题中讨论的其他器件: ADS4142ADS4125ADS4145

您好!

ADS4122数据表(SBAS 520 C)第13页
模拟功率 ADS4122、ADS4142 (125MSPS):112mW
中对此进行了规定。

ADS4122和 ADS4142的额定工作速率为65MSPS。 (第4页5.器件系列比较)

因此、我认为在112mW 部分中写入的器件是 ADS4125和 ADS4145。
这是错误吗?

※μ A 也是数字电源、LVDS 接口、低 LVDS 摆幅部分、
  同样、数字电源、CMOS 接口、8pF 外部负载电容、fin = 2.5MHz
  也是待机模式。

这也是一个错误、我认为它是正确的 ADS4125、ADS4145 (125MHz)。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、cafain
    我们已收到您的问题。 我们的 ADC 专家将很快提供更详细的响应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafain、

    你是对的。 这是数据表中的一个拼写错误。  这将在下一版数据表中进行更正。

    此致、

    Jim