This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90080:LMP90080

Guru**** 2392975 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP90080, ADS124S08, ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/729739/lmp90080-lmp90080

器件型号:LMP90080
主题中讨论的其他器件: ADS124S08ADS114S08

尊敬的 TI 工程师和社区:

我正在使用 LMP90080开发 RTD 板。
我想问您、如何使用屏蔽电缆将4线 PT100传感器正确连接到 LMP90080? 在 RTD 端、传感器的屏蔽层和金属盖之间没有连接。
我应该将电缆护罩连接到 LMP90080端的 PE (金属机箱)或 LPM90080的 GND 吗?

有关详细信息、请参阅随附的图片

提前感谢您、Ing Tomas 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomas、


    我认为、将 RTD 屏蔽连接到接地接地更常见、接地接地与连接到系统机箱的接地接地相同。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    感谢您的评论。 请您向我解释一下您的决策背景。 是因为 EMC、功能...? 我忘了说这是一个工业环境。 是否有任何有关此问题的 TI 应用手册?

    Tomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomas、


    我根据 RTD 制造商提供的建议发表了评论。 但是、使用接地对我来说是有意义的。 首先、接地应足以保护电路免受 RFI 和 EMI 的影响。 出于接地回路的目的、返回路径将通过屏蔽层到达接地端、绕过敏感电路板上的任何电路。 如果屏蔽已通过电路接地返回、则不太确定接地如何灌入电流并可能破坏电路。 如果您处于工业环境中、我认为传感器最终会位于地电势的位置。

    TI 提供了有关 EMI/RFI 屏蔽的通用应用手册、但我不知道任何有关 RTD 屏蔽的特定应用手册。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomas、


    顺便提一下、如果您正在选择 ADC 进行 RTD 测量、还应考虑 ADS124S08和 ADS114S08 (区别在于24位和16位 ADC)。 这两款器件都具有许多通道和 PGA。 这些器件的工作方式可能与 LMP90080略有不同、但它们通常用于相同的应用。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢你的答复。 PT100防爆传感器本身附带金属盖(请参阅随附图片)。 在安装过程中、金属盖以电气方式连接到 PE、但正如我之前提到的、电缆护罩未在内部连接到 PT100的金属盖。

    "我认为传感器最终会位于地电势的位置、这意味着什么?"
    MCU 和 LMP90080的 GND 在 PE (接地)视图中浮动-上图。 您是否建议将 GND 和 PE 连接到同一电平?

    还有一个问题。 LMP90080芯片是否有停产日期?

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomas。


    我本来会将屏蔽连接到接地、但不会将其连接到 MCU 接地。 我只是建议、最好将屏蔽层连接到接地、以便任何返回电流绕过 MCU 接地。 我担心 MCU 接地无法轻松灌入和拉取任何接地环路电流。

    最后、可能有几种有效的方法来处理接地和 MCU 接地。 在某些情况下、我看到接地/机箱接地和 MCU 接地通过低阻抗路径连接在一起、但靠近电路板的电源连接。 在其他情况下、我看到接地端和 MCU 接地端是分离的、但连接了一些高阻抗连接、以防止接地端与电位之间的距离过远。 无论您做什么、我认为最不可取的做法是将接地屏蔽连接到电路板、并让任何返回接地环路电流通过电路板。 我会注意到、我并不是电路系统接地方面的专家。 我通常会回答有关 ADC 的问题。

    至于器件的 EOL、我不知道有任何计划将此器件或任何其他器件停产。 在我的产品系列中、通常没有完成、我不知道我们有哪些器件已经停产。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    感谢您的支持和建议。

    Tomas 酒店